已回答假定已回答

ADIS16209无法读出数据问题

Yamei 在 2013-1-25 詢問的問題

我在调试adis16209的时候,从来没有调试通过,读出的数据是0xFF或者0x00 

  我现在确认:

1)adis16209上电后,RST引脚先拉低,等待10ms,然后拉高,等待200ms再进行操作
2)设置的SPI模式是3,phase=1,polarity=1,

3)确认传输速率不超过1M, 实际是 750K左右

4)SPI传输是MSB优先

5) 每次首先把片选端拉低,然后传输2个字节,然后片选端拉高。

6) 然后等待200us,再把片选端拉低,然后传输2个字节,然后片选端拉高。

7)SPI总线没有问题,我可以正常读写EEPROM

8)数据手册中提供的引脚图是顶视图,引脚顺序应该没有错。

请问能否提供一些建议?

結果