已回答假定已回答

求助:AD7656问题

Yamei 在 2013-1-25 詢問的問題

我在用A/D芯片AD7656芯片做采集应用,以前也用过,没有发现问题,在一次新的应用中,出现了比较奇怪的现象,在与CONVST信号做同步测试过程中发现,在CONVST上升沿时,如果信号输入在-5V一下,会出现下冲比较严重的情况,请帮助分析一下是什么原因。在A/D输入通道前端加跟随器电路,测试点是A/D输入管脚端,其中通道1CONVST信号,通道2A/D输入管脚端。

結果