已回答假定已回答

AD9371配置RX增益部分正常,部分异常

LIUDENG 在 2017-11-16 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-11-17提供

    您好,AD9371配置RX通道的增益,MGC模式,配置195~210都正确,但是在往上配置就出现问题,频谱完全不对了。目前10块板子只有1块好点,其它9块基本一个现象。那块好的在210~255之间大部分是好的,不过也有几个值不行。

563524031712633410.jpg

这是正常的,配置为210时采的数据;

808575552951585059.jpg

这是配置211时,有1片还是正常的,其它2片异常。

442021231419528811.jpg

这是配置220时,所有的3片异常。异常的情况还不一样。

正常时,大幅度改变输入信号的大小,都是正常的,幅度也是按正常变化。所以不是信号饱和溢出的问题。想不通,只是改变了RX增益配置,就一个数,0.5dB的变化就不行了。请尽快答复我,谢谢啦,好急。。。

結果