已回答假定已回答

AD5520的STANDBY模式

weiyang 在 2017-11-16 詢問的問題
最後回覆由weiyang於2017-11-20提供

1.PNG这是AD5520数据手册里的话,意思是在改变操作模式或者改变量程的时候需要先进入STANDBY模式,这样可以避免放大器进入饱和区,就可以避免85微秒的恢复时间。而根据数据手册里面的时序图我们可以总结出完成一次测试需要1微秒左右,那么这个85微妙的恢复期就显得很长,严重影响

测试速度。

时序状态图.PNG

而数据手册里对STANDBY模式没有详细描述,具体描述如下:

2.PNG

3.PNG

我的问题如下:

1、STANDBY模式按照图1来说应该是必须的,那么没有这个模式在测试时会严重影响速度吗?

2、STANDBY信号需要维持多长时间才能起作用?STANDBY信号什么时候结束才不会影响控制信号的输入?

3、STANDBY信号和其他控制信号会相互影响吗?数据手册里没有对这个信号和其他信号的关系进行说明。

附件

結果