已回答假定已回答

ADN8831的PID参数设置

benhua159@163.com 在 2017-11-20 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-12-14提供

    激光器内部有一个TEC,用ADN8831给激光器控制温度,用示波器测试激光器TEC引脚,同时测试激光器输出光,测试过程中发现激光器的出光受到TEC电流影响,尤其有一个高频干扰,电路如下图所示。

图一

微信图片_20171120212611.jpg

图二

微信图片_20171120212605.jpg

图三

   示波器测试TEC脚时,图二和图三中各有一频率,黄色曲线是光信号输出,绿色曲线是TEC引脚恒温电流,图二中的高频脉冲对光信号输出有影响,请问调整图一中的哪个参数,可以把这个脉冲取消,或放大与缩小?调整图一中的哪个参数,可以改变图三中脉冲的频率?

結果