已回答假定已回答

AD8310输入输出问题

analogdoggy 在 2017-11-21 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-11-23提供


AD8310按官方数据手册搭的电路(下左图),仿真电路图如下右图

输入正弦波信号,10mV,5MHz,此时是否为-40dB输入?万用表测得的结果与理论值存在偏差,但是结果基本合理。

 

实际电路输入从10mV~100mV变化,输出端万用表测得的信号幅度变化仅为1.06V~1.17V左右跳动,请问是怎么回事?采用万用板焊的电路。

結果