已回答假定已回答

AD5422没有电压电流输出

ljkk 在 2017-11-22 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2017-11-23提供

用AD5422做一个电压、电流输出的设计,程序能正确的写入数据,但是芯片就是没有输出。为什么?程序步骤如下:

第一步:0x56 0x00 0x01软件复位;

第二步:0x55 0x10 0x 01设置成0~10V的电压输出,并使能输出。

第三步:读取控制寄存器的值为:0x01 0x10,证明正确的写入了。

第四步:写入:0x01 0x80 0x50,这是写入要输出的电压值。

第五步:读取数据寄存器的值为:0x50 0x80,证明正确写入了。

但是这个时候测量不到输出电压。并且如果这时候再读取一次数据寄存器的值,结果是:0x00 0x00。

芯片的AVdd接到12V,AVss接GND,EPAD(裸露焊盘)没有连接,REFIN直接与REFOUT连接。

请问,我的设计为什么没有输出呢?哪里出了问题吗?

結果