已回答假定已回答

ad9467欠采样的问题

yaoyaodu 在 2017-11-24 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-12-14提供

请教ADI的专家和各位朋友一个问题,我想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证其抗混叠和阻抗匹配呢?前端射频信号是500MHz±5MHz的信号,经过500±6MHz的带通滤波器和射频放大器对信号进行滤波放大之后直接进入ADC进行欠采样处理(ADC的时钟是117MHz)!之前遇到的欠采样问题是,当信号是50MHz左右时,ADC可以达到满量程的,信号衰减较少,当达到500MHz输入时,ADC就达不到满量程了,衰减信号很大,只能进一步在前端进行放大才能满足ADC的满量程,我觉得这个是阻抗匹配的问题!

 

所以我想请教几个问题:

1、如何设计ADC的前端匹配电路,使其阻抗匹配,输入信号衰减较小?

2、如何设计一个可靠的抗混叠滤波,使其抗混叠效果明显,因为我的前端已经加入了带通滤波器,可是效果依旧不是很理想,很多次谐波分量?

3、如果有更好的方案推荐的话,会非常感激您的!

結果