已回答假定已回答

DDS输出信号频率的分辨问题

touch1995 在 2017-12-4 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-12-5提供

最近在使用dds芯片时遇到一个问题,理论上dds输出信号的最小分辨率是fs/2N,即时钟频率/相位累加器大小,通过改变控制字M的大小就可以得到想要的频率,那么假设使用ad9833,时钟频率25MHz,相位累加器28位,如果我想得到频率为1.001MHz的信号,对应的控制字M=10737418.24,则相位累加24.97次溢出,应为25次,而当产生1MHz信号频率时,对应的控制字M=10748155.65,相位同样累加25次溢出。那么如果输出信号为方波,这1KHz的频率差是怎么体现的?

結果