已回答假定已回答

ad7734采样偏移误差的问题

Yamei 在 2013-1-26 詢問的問題

第一次用AD7734,24Bit的sigmal_deltaADC,调试出来,控制ADC没有问题了,读取数据也没有问题,但问题是读出来的数字结果换算出来的模拟值总比我输入的实际值要小,比如我输入1.2V,转换的结果是1.18V。

我将板卡上的地连接到通道上,测量出来的值大约是5mv,那么就算把1.18 + 5mv=1.185mv,还是比实际值小15mv.

然后我又测试了一下,在输入电压为1V-2V时,偏差在10-20mv,随着输入电压升高,偏差也在变大,当输入为5V时(我设定的输入电压范围是-5V--+5V) ,偏差为38mv了。

这样是什么原因造成的呢?正常么?请工程师帮忙解答一下,谢谢!

結果