EmmaChen

2017 ADI微信上最受欢迎的技术资料

EmmaChen 在 2017-12-12 建立的討論區
最後回覆由matemot@sina.com於2018-1-7提供

年底了,版主开始抽查了

 

咱们的官方微信关注了么?还木有关注的,拿出手机,扫描二维码,一键关注『亚德诺半导体』哈

ADI微信二维码.jpg

关注了老铁们,你在咱们官方微信中留下“爪印”了么?有分享“中意”的内容给好友么?

还没关注过咱们微信内容的老铁们,可以看看以下10篇技术文章,这可是咱们微信上2017年最受欢迎、是粉儿们公认的好资料哦,需要的点击标题链接收藏吧~(ps.随机排序)

 

一、烧脑慎入!深度解析无人飞行器稳定信息传输的方法

集成式射频(RF)捷变收发器不仅广泛用于蜂窝电话基站的软件定义无线电 (SDR)架构,也适用于工业、商业以及军事应用中的无线高清视频传输,如无人飞行器 (UAV) 应用。本文将——

1、剖析使用AD9361/AD9364集成式收发器IC实现宽带无线视频信号链的过程,以及传输的数据量、相应的RF占用信号带宽、传输距离和发射功率;

2、描述OFDM物理层的实现,并列出用于避免射频干扰的跳频时间测试结果;

3、讨论Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点。

 

 

二、三款常用接收机架构之间的PK

比较三种常用接收机架构的优势和挑战——

  • 外差接收机
  • 直接采样接收机
  • 直接变频接收机

 

本文的意图并非要褒扬某种方案而贬抑其他方案,相反,本文旨在说明这些方案的优点和缺点,并鼓励大家按照工程准则选择最适合特定应用的架构。

 

 

三、去耦太重要,这篇文章讲透了

去耦,谈谈谈不完~

 

 

四、开关电源噪声大? 逐步解析输出滤波器设计

开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。

 

可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。因此,有必要设计经过优化和阻尼处理的多级滤波器,来消除开关电源转换器的输出噪声。

 

 

五、模拟滤波器设计很难?8张图给你一个包教包会的工具

手把手教您如何使用 模拟滤波器设计向导。

 

 

六、行波管可休矣,高带宽、大功率RF功放是谁的天下?

半导体技术的进步使高功率宽带放大器功能突飞猛进,GaN革命席卷了整个行业,并且可以让MMIC在几十种带宽下生成1 W以上的功率,因此,这个过去由行波管主导的领域已经开始让步于半导体设备。本文将简要描述支持这些发展的半导体技术的状态、实现最佳性能的电路设计考虑因素,还列举了展现当今技术的GaAs和GaN宽带功率放大器(PA)。

 

 

七、芯片剖开看,揭开超牛MEMS开关背后的技术秘密

革机电继电器的命,MEMS开关是如何做到的? 看完本文,或许你就懂啦~

 

 

八、流行词Massive MIMO背后的信号处理

您可能听到过Massive MIMO被描述为大量天线的波束赋形。问题是:何谓波束赋形?

 

 

九、完美接地 VS.不完美接地

如题,告诉你什么是完美的接地!

 

 

十、评估板太贵?试试虚拟ADC设计吧

一个“神器”吧——轻松实现改变ADC模拟输入、PGA增益、基准电压源或电源,查看对阶跃响应、幅频特性或转换器直方图的影响。

結果