EmmaChen

TEC 控制器(ADN883X)常见问题解答(内附PDF文档)

EmmaChen 在 2017-12-12 建立的討論區
最後回覆由EmmaChen於2018-1-18提供

TEC(Thermoelectric Cooler)是一种根据电流走向来使物体制冷和制热的半导体装置。而 TEC 控制器控制通过 TEC 的电流方向,从而精确地调整物体的温度。它效率高、稳定性高、可靠性高并且尺寸小。可用于激光系统的温度控制、生物医学、检测及分析仪等领域。将激光驱动器与 TEC 控制器一同使用,便可实现二极管激光器的高性能与低成本。

 

ADI 目前主要有 ADN8831、ADN8833、ADN8834 、ADN8835 几款 TEC 控制器。欲了解这几款产品的详情请点击:http://www.analog.com/cn/products/optical/fiber-optic-control/thermoelectric-cooler-controller.html

 

由于论坛上有关这几款产品的问题也不少,为此,咱们的工程师专门整理了 ADN883x 系列常见问题解答,附件是完整文档,需要的筒子自行下载哦~

 

附件的常见问题包括——

  • ADN8833 和 和 ADN8834 相较于 ADN8831 有哪些区别?
  • 在 ADN8831 中有 H 桥控制器,H 桥的一端工作在切换模式表是现为降压型稳压器,这是可以理解的,但是 H 桥的另一端工作在线性模式下,如何理解?
  • 采用的控温芯片为 ADN8831 ,当环境温度为 20 度左右时,设为置的温度为 15 度时,可以震荡起来,LED 可以亮起来;当环境温为度为 55 度时,无论怎么调整 P ,震荡不起来,温度达不到设定的温度值……
  • 能否将 ADN8831 使用在 12V 的应用中?
  • ADN8831 温控芯片是用来给激光器制冷用的,但在使用的时候,发现部分芯片输出的参考电压(pin 8 )不稳定, 变化幅度在0.04V 左右,导致芯片内置 PID 闭环不能锁定……
  • 如果 ADN8831 使用的是正温度系数的电阻,在第一级运放中正负输入需要反向接吗?或者在最后输出反向呢(接 也就是外接 TEC处,即 TEC+和 和 TEC- )?或者两者都可以?
  • 请问 ADN8831 的评估板最大温度控制范围是多少呢?假如参考温度是 25° ,是不是就可将温度控制在 25 度整,不会再有上下浮动呢?

結果