已回答假定已回答

关于AD5235在使用过程中经常出现损坏的问题。

wangsong 在 2017-12-11 詢問的問題
最後回覆由wangsong於2017-12-24提供

@

在使用AD5235BRUZ25芯片的时候,使用+/-2.5V供电,两个电位计分别在可调电阻模式下和电位计模式下使用,其中电位计模式的AB两端的电压分别为1.8V和-2.5V,可调电阻模式的电阻的阻值使用的范围在15k~20k之间。SPI的电平采用2.5V,结果在使用的过程中发现该芯片的损坏的几率非常大。最近发现的一个现象就是刚上电是时候是正常的,过了五分钟左右就出现非常大的偏差,偏差将近50%。掉电后再次上电,重复该过程。

在手册中发现一个有关焊接的温度的参数

后来咨询了PCB焊接厂家,调取了厂家回流焊的炉温曲线,发现炉温的最高温度为245℃。不知道这个焊接温度是否是造成该现象的原因。如果是,需要将温度如何控制。如果不是焊接问题,那还有可能是其他别的什么问题,希望予以解答,谢谢!

結果