已回答假定已回答

AD9914评估板使用求助

limit-radius 在 2017-12-13 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-12-15提供

您好,我是一名AD9914评估板的初学者,现在经过对user guide的观看,我注意到里面提到如下两种输入信号:

Connect a high frequency input clock signal up to 3.5/2.5 GHz to J104.

Connect a lower input reference frequency to J104 and enable the internal clock multiplier (PLL).

但是没有提到需要什么样的波形,幅度,相位等详细信息,希望能够得到帮助,另外,如果我想使用评估板输出一个高达3.5GHz的频率信号,那么我应该使用哪种模式进行工作呢,是需要3.5GHz的REF_CLK输入信号么,我可以使用信号源或者信号发生器直接提供这个REF_CLK 么,望尽快得到解答。

        祝大家工作顺利,Happy Christmas!

 

附上AD9914评估板的user guide链接:AD9914/AD9915 Evaluation Board User Guide [Analog Devices Wiki]

結果