已回答假定已回答

AD5293数字电位器阻值调节问题

Adin 在 2017-12-15 詢問的問題
最後回覆由Adin於2017-12-29提供

大家好,

我在使用AD5293的过程中遇到了以下几个问题:

1.AD5293的VDD,VSS,VLOGIC引脚所连接的10uf的电容是有极性还是无极性的?

2.EXT_CAP引脚,在上电时对地电压应该是多大?我的测试显示的是0V。

3.RDY引脚应该如何连接?如果接一个2.2K的电阻再接+5V是否正确?

4.电路板焊接好以后,在进行试验测试的时候,当输入0x0000时,RWA=96.1k,当输入是0x03FF的时候,RWA=0.2K,复位之后RWA=48.1K,当输入数据从0x0000~0x03FF之间变化时,RWA=48.1K。不知道原因是什么?

我的电路原理图如附件中所示。

附件

結果