已回答假定已回答

AD6688参考电路的LDO问题

wufubao 在 2017-12-25 詢問的問題

        ADI官方提供的AD6688的评估板原理图是AD9686的。按照官方的说法,这个版图兼容AD6688。但是里面提供的LDO感觉似乎有些不对。

 

        如上图的AVDD2, 官方提供的手册应该是1.9V。这里标注的是1.8V

        这里的LDO使用的是ADP7258,但是BOM表里面使用的是ADP7259。按照ADP7259的datasheet,输出电压为

Vout=V1.2*(1+15K/23/2)=1.975

       感觉好像不符合AD6688的设计规范。

       顺便看了一下其他部分的LDO,感觉电源都是不太对。

       请问可以按照这个参考图设计吗?这点电压的差异会影响AD6688的性能吗?还是说相比之下,LDO的噪声对性能的影响比较严重。

結果