已回答假定已回答

使用AD8021的反向放大电路

yangbaiwang 在 2017-12-29 詢問的問題
最後回覆由yangbaiwang於2018-1-9提供

如图,输入端(TP5)电压范围为0.6~2.5V,现设计如下减法电路将输出放大至3.2~0V,以满足ADC采样。

测试结果:输入端信号小于1.3V时,测量TP5的电压均为1.3V,输出为1.9V。大于1.3V是,输出开始变小。

问题:当输入小于1.3V时,输出值恒定,输入端信号被拉高。请问一下各位有没有遇到过这样的问题,望解答疑惑!

結果