已回答假定已回答

请教HMC832A显示锁定成功却没输出的问题

fdbh 在 2017-12-31 詢問的問題
最後回覆由517159467@qq.com於2018-1-5提供

在用HMC832A芯片遇到问题,特向大神请教。

 

首先现象如下:写完寄存器后,1、读取寄存器reg0x12 = 0x800003;2、LD/SDO输出为高(使用此引脚的锁定输出功能);3、未有VCO输出;4、读取寄存器reg0x00 = 0xF3275。

 

问题:

1、读取reg0x12[1] = 1,代表PLL锁定,LD/SDO输出为高,也代表PLL锁定,但为什么VCO没有输出呢?问题出在哪呢?

2、读取结果reg0x12[23] = 1代表什么意思? 芯片手册对此bit并没有定义啊

3、读取芯片ID为0xF3275,而芯片手册上说J7275,这问题大么?

結果