EmmaChen

CES 2018即将开幕,ADI的21位主角提前亮相啦

EmmaChen 在 2018-1-4 建立的討論區

哒哒哒~2018年国际消费电子产品展览会(简称CES)又要出发了,现实离电影大片还有多近?一批只要你想到就能做到的黑科技即将惊艳亮相~当然,怎能错过ADI的众多大招,让我们来看看看这些“农药”哦~

CES_2016_Logo.jpg

ADI专属技术展区

拉斯维加斯会展中心,南厅3号,30342展位

2018年1月9-12日

 

 

ADI CES 2018 专属页面:http://www.analog.com/cn/landing-pages/001/ces.html

 

在CES展会上,见证令人印象深刻的最新创新成果。我们即将带来最智能、最新和最先进的技术和解决方案。今年,您将了解到ADI正在解决的关键问题,如何与我们合作,我们的创新历史并在公共大厅区展示我们通过互动为未来建立的关键战略计划。我们专属演示区将展示——支持沉浸式用户验、人机界面、自动驾驶、医疗健康监护和物联网应用的观念和技术。

 

消费电子应用演示

出色的声音远场解决方案

  • 全新的家用语音控制方法

了解如何通过视觉增强语音控制,消除使用触发词的非自然交互。

 

使用D类放大器,实现扬声器线性化

  • 扬声器保护等特性

该自适应扬声器增强解决方案采用配备I/V检测装置(SSM3525)的中级功率D类放大器和一个音频处理器,最大限度地利用高性能电流和电压检测功能。应用包括全面的扬声器保护以及附加扬声器优化,以改善聆听体验或者降低系统成本。

 

7.1.4通道杜比全景声音响

  • 创造沉浸式聆听体验

ADSP-21584 上的7.1.4通道杜比全景声音响方案是如何提供沉浸式声音体验的呢?因为,可在2.1至7.1.4通道范围内进行配置,即使不存在up-firing扬声器,也可实现高度虚拟化。

 

集成Fraunhofer upHear®虚拟器的MPEG-H沉浸式音响

  • 采用多种语言广播

了解MPEG-H如何在广播内容中嵌入多种语言以及用户如何从可用语言中进行选择。本次演示内容包含连接在ADSP-21584上的16通道解码器和弗劳恩霍夫研究所的upHear®虚拟器。

 

用于无线扬声器的杜比音频

  • 增强音频质量和声音图像

了解ADSP-21489 处理器如何用于改善水平和垂直声级扩展,同时保持自然的声音音频。

 

人机技术:离屏用户体验和材料检测

  • 将用户体验提升至更高水平

了解我们的人机接口技术解决方案如何采用自然、直观的用户界面,以期完善可穿戴式设备、手机、便携式设备和人机接口的交互体验,提高其乐趣、效率和价值。

 

用于手机相机的MEMS OIS解决方案

  • 更高的手机成像性能

了解相比基于VCM的传统方法,该光学图像稳定(OIS)解决方案如何提供更快稳定性、更高精度和更低功耗。

 

如果您感兴趣,欢迎了解消费电子详情:http://www.analog.com/cn/applications/markets/consumer.html

 

 

医疗健康应用演示

多参数健康监测平台和物联网生态系统

  • 创新型医疗健康解决方案的进步

这是支持全天候穿戴式检测设备的技术,这些设备能够监控多种生命体征,进行健康和疾病管理、病人恢复监控,增强生活质量。它包括HealthConnect云服务、算法开发、解决方案验证、趋势和特性提取的演示。

如果您想了解更多,欢迎访问查看资源:http://www.analog.com/cn/applications/markets/healthcare.html

 

 

汽车应用演示

提高用于自主驾驶的雷达能力

  • 28nm CMOS RADAR雷达解决方案

ADI创新型高度集成式28nm CMOS RADAR雷达解决方案的系统级演示,将角分辨率指数级升高以支持高度自动化的驾驶应用。

 

Drive360™28nm CMOS RADAR技术平台的构建基于ADI已建立的ADAS(高级驾驶辅助系统)、MEMS及RADAR技术组合,这些技术在过去20年间广泛应用于汽车行业。ADI公司是首家以先进的28nm CMOS工艺为基础提供汽车RADAR技术的公司,全新的Drive360 RADAR平台将绝佳的射频性能运用于先进的驾驶安全和自动驾驶领域。该射频性能超过了目前一流硅锗(SiGe)同类产品所能达到的效果,能够探测到远距离的小型物体,从而为车辆的紧急避险赢得了额外时间。

 

此28nm技术平台为多项产品的开发奠定了基础,同时还将直接缩短一级供应商和车厂的产品上市时间,降低设计风险和开发成本。此全新平台适用于多种应用,包括高端的远距离自动驾驶和高级驾驶辅助系统、中到短距的自动紧急制动、盲点检测、倒车两侧来车警告系统和近距离自动泊车。

 

 

 

超低噪声开关稳压器具有低电磁辐射优势

  • 确保合规性,降低风险并加快产品上市

本演示展示辐射如何最大程度地降低不同系统之间的干扰,对于确保符合CISPR25等汽车法规至关重要。我们还会展示如何在早期设计阶段中采用超低噪声开关稳压器来降低风险并加快产品上市。

 

智能座舱检测

  • 提高驾驶员和乘客的舒适性和安全性

了解该检测解决方案如何检测驾驶员的手在方向盘上或附近的位置和运动情况。它可以用于检测边开车边发短信行为,以及驾驶员在辅助驾驶操作后的准备情况。我们还会展示飞行时间技术如何用于手势控制、占用检测和驾驶员监控。

 

电源 µModule® 解决方案

  • 系统封装解决方案,经测试可在许多应用中运行

了解我们业界领先的微模块如何解决各种市场领域和应用中最棘手的功率难题,包括汽车、工业和通信。

 

The SHARC®和 A2B®音频平台

  • 面向音频开发的模块化硬件和软件平台

本演示将展示此平台的硬件和软件方面如何帮助客户在Sigma Studio中创建环绕声音频算法、在 SHARC处理器中实施这些算法,并使用A2B 将多个音频通道发送给不同物理位置的不同电路板和扬声器。

 

QQ截图20160108104832.png

用于新兴应用的汽车音频总线(A2B)

  • 新一代A2B 性能

A2B通过提供面向复杂连接问题的简单、低延迟解决方案,革新了新一代信息娱乐系统架构。它越来越多地被汽车OEM投入各种应用,包括主动降噪、HF/车载通信、紧急呼叫和远程信息处理。此处展示的新一代设备在添加了新特性和功能的基础上构建,专门针对高增长、舱内应用进行了优化。

 

汽车音频平台

  • EV警示音参考设计

为了保护行人,许多国家已强制规定所有电动汽车(EV)和混合EV必须在低速行驶时发出声音。ADI开发了集成原理图和固件的参考设计以解决此应用。凭借汽车行业最全面的音频处理器产品组合,ADI公司可提供多种解决方案,从入门级合规性到更为复杂的发动机声音解决方案,以满足各种内部和外部应用。

 

车用相机总线(C2B)

  • 专用汽车相机链路技术

了解ADI公司的 C2B 汽车链路技术如何在最低成本基础设施中提供低延迟高清质量视频。 C2B 使客户能够使用经验证的低成本UTP线缆进行高清视频传输,为车载相机应用奠定基础。

 

欲了解ADI汽车电子更多,请点击:http://www.analog.com/cn/applications/markets/automotive-pavilion-home.html

 

 

物联网演示

闪烁LED之轮——无线时间同步

  • 面向物联网应用的可靠、低功耗网络解决方案

本演示展示多跳网络中的精密时间同步如何用于自动安排具有低占空比的数据流量。通过此功能,可将传感器置于严苛的物联网位置,如振动泵/电机、多层商业建筑、工业加工厂和发电厂。

iot-solution-graphic_ADI_Logo.png

SmartMesh®WBMS——无线电池管理系统

  • 创新的汽车电池管理方法

了解我们的高精度电池堆栈监控器如何配合SmartMesh®无线Mesh网络产品使用,以取代电池组和电池管理系统之间的传统有线连接。

 

安全的物联网堆栈

  • 安全的端点传感器到云解决方案

了解最终用户如何使用此方法信任其设备,同时简化部署过程、降低部署后的私钥维护成本和漏洞。


 

最低功耗边缘节点:结构健康监控

  • 面向苛刻物联网应用的检测解决方案

了解此系统设计如何保持明确定义的超低功率特性,直到检测到振动。该解决方案集成了传感器、边缘节点处理和云连接,非常适合工业物联网中的电池供电、长寿命型应用。

 

查看物联网有关应用请进入http://www.analog.com/cn/applications/technology/internet-of-things.html

結果