已回答假定已回答

AD9361是否可以设置接收、发射同一个射频频率?

chen2jiang 在 2018-1-11 詢問的問題
最後回覆由Yi Xianfu於2018-1-12提供

我在看AD9361资料的时候,AD9361接收、发射通道是独立的,PLL也是独立的,但是在工作方式的时候有这样一段话“The AD9361 contains two synthesizers. When using TDD mode, the Rx synthesizer is only enabled when TXNRX is low.The Tx synthesizer is only enabled when TXNRX is high.During initial calibrations, it is recommended to set the
AD9361 device into FDD mode to enable both synthesizers while in the ALERT state to simplify calibrations.

我想问一下,AD9361能不能工作在接收、发射时同一个射频频率(比如4.3G),而且接收、发射一直在工作,是否可以工作在这种模式。

使用场景是无线电高度表。工作原理是:发射调频信号(频率用三角波调制),信号经过地面发射之后,发射信号被接收,然后发射信号和接收信号混频得到频率差,通过频率差测出距离。

这种应用场景中射频部分需要同时发射、接收,发射、接收的频点基本相同,相差几十M

結果