已回答假定已回答

ADV7511配置后HDMI没有图像输出

jomanleung 在 2018-1-11 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-1-15提供

您好:

    尊敬的ADI工程师,我用ADV7511转YUV图像到HDMI显示屏上没有图像输出。我的目的是只需要输出图像,不需要音频。

现有个问题:

    输入源是1280X720@30fps的视频,有HS和VS,没有DE。PCLK是72MHz,不是标准的74.25MHz。时钟不是标准的是不是不能直接用programming Guide里0x17 0x35-0x3A的720p的配置。谢谢!

检测到0x42为0xF0,0x9E[4]=1 PLL锁定.配置后测到有信号输出到HDMI,但显示屏没有图像显示。VIC 0x3E一直读出来的是0.

 

結果