EmmaChen

你与实现LTC2185出色的线性度之间只差一个放大器

EmmaChen 在 2018-1-16 建立的討論區

今天版主要为大家介绍的是一对具有出色线性度的产品——LTC2185 和 ADA4927-1

 

LTC2185 是一款16位、125 MSPS ADC,具有出色的噪声性能和线性度,同时每通道所需功耗仅为185 mW,非常适合要求严苛且需要出色交流性能的低功耗应用。这种性能的 ADC 需要配备高性能放大器,才能以保持其出色性能。ADA4927-1可满足LTC2185的线性度需求,同时功耗仅为215 mW。

 

 

ADA4927是一款高速差动电流反馈型放大器。ADA4927-1 采用 ADI 公司的硅-锗工艺制造,具有出色的失真性能,输入电压噪声仅为1.3 nV Hz。因此,它可以驱动LTC2185之类的高速ADC。ADA4927-1的增益由输入引脚旁的外部反馈电阻设定。ADA4927-1的反馈引脚和输入引脚在封装上的位置非常近,可实现简洁布局,并可将反馈网络中的寄生电容降至最低。因此,ADA4927-1非常适合驱动DC至125 MHz的高性能ADC,例如:LTC2185。

 

点击链接了解 MSPS ADC LTC2185:http://www.linear.com.cn/product/LTC2185

点击链接了解 差分放大器 ADA4927:http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/differential-amplifiers/fully-differential-amplifiers/ada4927-1.html

 

图1显示 ADA4927-1 驱动 LTC2185 的原理图,相应的布局参见图 2。ADA4927-1的反馈引脚紧挨着输入引脚,从而可将反馈节点的寄生电容降至最低,同时提高放大器的相位裕量。将反馈电阻直接跨接于两个引脚,并避免在反馈路径中额外增加走线,还可简化布局。

tu1.png

图1. ADA4927-1驱动LTC2185一个通道的原理图

 

tu2.png

图2. ADA4927-1驱动LTC2185一个通道的布局图。

 

放大器和ADC之间有一个简单的滤波器,用于降低放大器的宽带噪声,同时改善系统的SNR。该滤波器还可在ADC引起的采样毛刺抵达放大器之前,对其进行衰减。这有助于防止 ADA4927 的输出网络响应这些毛刺而发生振荡。该滤波网络可根据各种输入带宽要求进行修改。

 

图3和图4显示 LTC2185 和 ADA4927-1 组合的 SNR 和 SFDR。频率为125 MHz时,SFDR保持在 67 dB之上,而SNR 则优于 63 dB。该组合的功耗仅为250 mW。采样速率为125 MSPS的情况下,在整个第二奈奎斯特频率区域,该组合可提供良好的性能,而其他放大器的线性度开始变差。

 

tu3.png

图3. 采用ADA4927-1驱动LTC2185的SNR。

 

tu4.png

图4. 采用ADA4927-1驱动LTC2185的SFDR。

 

使用 ADA4927-1 驱动 LTC2185 可提供出色的线性度,同时保持较低的功耗。ADA4927-1 在频率为 125MHz 时仍可保持非常出色的线性度,从而使该ADC放大器组合可用于要求苛刻且需要使用 LTC2185 第二奈奎斯特频率区域的通信和医疗应用。ADA4927-1的引脚和滤波器设计使布局得到极大简化,同时在符合低功率预算的基础上确保出色的性能。

 

 

結果