已回答假定已回答

AD9361三次谐波大

lw308 在 2018-1-19 詢問的問題

我们的系统架构是FPGA+AD9361,由FPGA产生基带数据,通过AD9361播放出去;

 

 

测试时,FPGA产生直流信号(I为FFFF Q为0或由DDS产生),采样时钟为40MHz;AD9361内部4倍内插后播放出去。

 

 

3GHz以下信号由B通道输出,3GHz~6GHz信号由A通道输出;

 

 

现象如下:

 

 

1、播放单音信号均有奇次谐波

 

 

2、频率越低3次谐波越大

 

如图:播放单音836MHz,3.7dBm,伴随有二次谐波-43dBc,三次谐波-10dBc

 

如图:播放单音1.56GHz1.57dBm,伴随有二次谐波-45dBc,三次谐波-20dBc

 

如图:播放单音2.40GHz2.39dBm,伴随有二次谐波-45dBc,三次谐波-27.8dBc

 

请问如此大的三次谐波是哪个环节产生的,如何消除?

 

多谢啦~

附件

結果