EmmaChen

2017年,你们最喜欢观看的视频内容大汇总   

EmmaChen 在 2018-1-24 建立的討論區
最後回覆由GG2016於2018-2-26提供

版主窖藏干货,如期而至了。

 

今天分享的是2017年最受欢迎的视频系列。

 

由 ADI 工程师亲自讲解,深入浅出分析疑难杂症,阐述概念原理,介绍了某些产品等。如此丰厚的内容戳下面链接即可获得啦。

 

天冷开始备货喽~

 

top1:ADI设计工具,助您克服设计挑战

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/4875598141001.html

本视频全面介绍了ADI设计工具,借助它们,您将能轻松而准确地找到最适合设计的产品。ADI的这些工具可简化您的设计和产品选型过程,并提供仿真结果以揭示实际性能。ADI的设计工具使用方便,通过针对精度优化的仿真简化您的设计和产品选型过程。

 

ADI公司的电路设计工具:

  • 减少您的测试时间,更快地获得成品
  • 克服工程挑战,简化计算
  • 使用业界领先产品打造最佳设计
  • 对结果和解决方案充满信心

 

欲了解ADI设计工具更多,请点击:http://www.analog.com/cn/design-center/design-tools-and-calculators.html

 

 

top2:直接数字频率合成器DDS的基础原理

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/1677649974001.html

本视频将首先介绍了DDS的优缺点,然后是DDS频率合成的基本原理,相位噪声和杂散,系统时钟的实现,产品介绍,最后还介绍了在线仿真工具ADIsimDDS。

 

 

top3:AD9361射频捷变收发器概述

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5229023937001.html

AD9361一直是大家关注的重点对象,本视频对射频捷变收发器AD9361进行了深入的介绍,包括从RF到基带的RX和TX信号路径、自动增益控制(AGC)、RF PLL和本振(LO)生成。

 

top4:控制并驱动高密度SiC/GaN功率转换

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5527287155001.html

了解我们的隔离、控制、检测和通信技术如何直接通过部署WBG(宽带隙)功率转换及日益复杂的多级控制拓扑来解决面临的挑战。

 

 

top5:差分放大器工具DiffAmpCalc™导览

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/1211617000001.html

利用ADI公司的差分放大器计算工具(DiffAmpCalc),差分放大器设计再也无需费心去做各种揣测,有助于将设计时间从数小时缩短到几分钟。

 

 

top6:24GHz多通道雷达和传感器解决方案

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5130301090001.html

完全集成式高性能24GHz雷达解决方案可用于多种应用,比如智能交通信号灯、汽车雷达、油箱液位传感器、运动检测监控和安防、开门装置等等。

 

 

top7:AD9361 RF 捷变收发器

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/2833133107001.html

了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。

 

了解有关AD9361和ADI软件定义无线电解决方案的更多信息:

http://www.analog.com/zh/rfif-components/rfif-transceivers/ad9361/products/product.html

 

 

top8:ADISimPLL开发软件

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/908561503001.html

"有些信号虽然您不需要,但经常会进入系统中;这些信号称为“噪声”,我们必须了解并处理好噪声,才能成功地实现系统设计。这些噪声信号源于外部(“外部噪声”)和内部电路器件(“内部噪声”),它们具有各种特性,可以对它们进行计算并予以补偿。

 

ADIsimPLL™是一款锁相环(PLL)电路设计和评估工具,可以协助用户评估和设计RF系统并对系统进行故障排除。该工具支持ADI公司的PLL频率合成器系列。

結果