已回答假定已回答

ADXL362有时无法产生运动中断

Jornph 在 2018-1-24 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2018-2-14提供

贵司的技术支持您好,我们公司在用贵司的ADXL362作为运动检测传感,现在出现一些技术上的问题还无法解决,想请教一下。

     现在期望实现的功能是通过初始化传感器,芯片能检测运动状态,输出运动中断通知主控芯片。

  但是在运行过程中发现一些问题:

     就是发现有的时候初始化之后,板子发生运动后,芯片不能输出运动中断,但有的时候是工作正常的。

     运动阈值和静止阈值相同 为70

下面是对传感器的配置值

0x27 ACT_INACT_CTL=0x3f( 环路模式,运动和静止检测都使能,均使用相对值检测 )

0x28 FIFO_CONTROL=0x00(FIFO禁用)

0x29 FIFO_SAMPLES= 0x80(使用默认值)

0x2A INTMAP1= 0xc0(INT1设置为低电平有效,)

0x2B INTMAP2= 0x00

0x2C FILTER_CTL= 0x50(4G量程 混叠滤波器的带宽为ODR的1/4)

 

麻烦技术支持有空看到了可以帮忙解决一下,谢谢!

結果