已回答假定已回答

AD9857求助

Viola 在 2013-1-28 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2015-1-15提供

系统采用9857作为duc,对基带数据进行bpsk调制,目前基带数据调制,时序均正常

采用sst的单片机模拟spi接口,对duc进行配置,示波器检查确认时序正确,可以写入00h和06h寄存器(使用profile

0) 检查pdclk反馈是正确的,但是发现对频率控制字02--05h的配置好像就没有反应,测试单音模式(single

tone),fud使能后明显电流加大,但是丝毫不见正弦输出,频谱仪上也是乱七八糟的

硬件设计时数字和模拟地没有分开,输出看到了约20mv的噪声,不知正常下写07h

0xff后,输出应该在哪个数量级上,我直接拿100m的dso看的。

调了一个礼拜了,没有进展还请高手指点

谢谢

結果