EmmaChen

关于使用SiGe和28nm CMOS的24GHz至44GHz无线电完整解决方案

EmmaChen 在 2018-1-30 建立的討論區

想必坛子里的各位侠士都非常清楚,ADI拥有广泛且高性能的CMOS产品,并提供大量多功能器件,主要还是为了帮助设计人员能够针对特定设计需求找到合适的器件。不过,大家兴许还不知道,ADI在关于使用SiGe技术和28nm CMOS的24GHz至44GHz无线电解决方案上,也有完美的答案哦,让版主带大家一起来瞧瞧吧。

 

完整解决方案专场

下图是一个Eaton ADS8系列过载继电器,提供20个载波,每个载波的带宽为20MHz,也就是400MHz的完整带宽。这个载波可以转到平台,成为AD9172

 

1.png

 

这是一个基于28nm CMOS技术的16位双通道平台,可以采样12GHz信号。该平台提供800-1.2GHz的带宽载波,特别是LTE载波,将会转至低通滤波器以便降低镜像。

 

2.png

 

在滤波的输出端,转至调制器,即新型的基于SiGe的调制器ADMV1013,该SiGe器件将会从PLL VCO ADF5356中获取一个时钟。因此,ADF5356内部拥有一个倍频器,可以提供一个8GHz的时钟。

 

3.png

 

在调制器的内部,再次将时钟乘以4,即可获得32GHz的输出。所以,在频谱分析仪上,可以观察到的是一个中心频率为32GHz、带宽为400MHz的信号。

 

4.png

 

新型ADMV1013可以实现两个输入,一个支持从直流到4GHz的基带,或是一个支持从8006GHz带宽的IF输入。输出频率可支持从2644GHz。所以在此处看到的是一个只有3个集成部件的发射机无线电解决方案。以上就是ADI提供的新的完整的系统解决方案。

完整解决方案专场

結果