EmmaChen

助力坛友,共同消灭零回复!

EmmaChen 在 2018-2-2 建立的討論區
最後回覆由GG2016於2018-2-26提供

各位坛友,赚积分的机会来了哦~

 

解答以下问题,即可获取积分。若果你的回复被标记为“正确答案”、“有用答案”,你的积分就会蹭蹭的往上涨哦~

 

ps.积分=免费礼品,看看你的积分可以兑换什么吧?→带上你的积分,换取你的专属礼品吧

 

放大器产品问题:

AD8336负过冲

基于AD9865芯片的宽带载波模块设计原理图

AD8655带宽问题

ad711的offset null如何使用

官网没有spice模型怎么解决

AD8015跨阻放大器,输出信号问题

是否存在工艺问题

运放驱动高压MOSfet隔离问题

AD215AY的Viso输出达不到Datasheet上的 -15V,只有 -6V左右

请问使用单电源的仪表放大器AD8226输入如何与泰克或福禄克电流探头连接

滤波器向导电阻电容参数选择

单电源射随的参考电压接入

ADCMP553中VCCO-2.0V的问题

 

 

数据转换类产品问题:

请问有没有可以和xilinx v6板相连使用的双频收发系统

AVDD3供电与使能回读不稳定问题

启动转换,需要给复位引脚一个复位信号吗!

ADAS1000直流导联脱落检测LL检测不到

没有单相限乘法器提供下,供电小于7V,用来做载波幅度调制的

询ADI Vector Generator波形生成软件下载资源

HSC-ADC-EVALCZ USB2.0芯片问题

AD8232,ECG 波形图

求推荐一款芯片实现方波信号发生器的功能,谢谢各位

逐次逼近型AD的输入问题

AD9737A差分输出的问题

AD5933的测量范围怎样能提高上限?

AD8363做功率检测的相关问题

关于ad7610的驱动放大器选择

求AD9923A对ICX274AQ寄存器详细配置说明

怎么测量测辐射热计或者热敏电阻的噪声?

麻烦推荐个产品

AD9235的单端输入中的0.33uF电容可否改为电阻

AD7768 CRC 检验

AD7671上电2分钟才能工作

Ad7616 通道切换不了,咋回事啊?

使用AD7124做RTD的开发

 

 

传感器产品问题:

ADN8834连接TEC后输出电压和电流异常

ADXL345产生静止中断怎样进入休眠状态

ADIS16266的焊接方法,求帮助。

ADXL345进入静止中断后,没有进入休眠模式

ADXRS450BEYZ封装疑问

ADXL362有时无法产生运动中断

ADXRS810驱动

 

 

射频HMCxxxx系列产品问题:

HMC7044时钟

ADL5375-5V供电后电流比datasheet高20mV

找不到指定的項目。

菜鸟提问:HMC244A线性度问题

EK1HMC6350使用问题

中心频率1GHz的可调谐带通滤波器设计

关于HMC960LP4E驱动偏置和放大偏置的大小问题

模块盒谐振问题

 

 

微处理器产品问题:

bf592 程序是烧录到内部flash还是外部flash

关于官方的API文档的实用性

发现一个ADSP-CM40x_Software-Rel2.1.0.exe的错误

TS201的EPROM启动模式问题

USB-I2C/LIN-CONV-Z Win10驱动无法安装

Linux for SC58x 编译buildroot问题

ADUC7023的bootmode疑问

ADUC7023的bootmode和I2C在线上传程序

 

电源类产品问题:

有关ADPD105、106、107芯片使用问题求教

 

 

隔离类产品问题:

关于ADSP21369采集信号出现问题

EVAL-ADUM3151Z  有一个通道MOSI通道无数据  请问是什么原因呢?

代码例程

 

 

开关类产品问题:

单相限乘法器,实现载波幅度调制

 

 

音频类产品问题:

关于ADAU1772 I2S数据问题

你好,可不可以提供一份AD9923A关于ICX274AQ的寄存器配置值,谢谢

ADAU1777 DAC配置问题

結果