已回答假定已回答

AD7606采集数据有相位差

Staph 在 2018-2-4 詢問的問題
最後回覆由Staph於2018-2-6提供

我这里自己做了一块AD7606的板子,用来采集4路数据的相位。在测试过程中发现,采集回来的数据存在特定的相位差,并且暂时无法消除。测试过程是这样的:我们采用信号发生器产生“一路信号”,同时给4路AD口采集,然后计算每个通道间的相位差,发现每两个通道间都有2-3°的相位差,按照ADI官方文档,AD7606应该是同步采样,不应该存在这种相位误差,请教可能是哪里出现问题了?

ps,使用示波器对输入输出(输入信号经过放大调理电路)的模拟信号进行采样,发现输入输出的模拟信号是不存在相位差的,推测问题应该出在AD采集上。

ps2,将单片机采集的原始数据发送到上位机绘出波形也能观察到存在相位差,但波形本身比较好,不存在明显失真现象。

結果