已回答假定已回答

ADUM4160速率设置问题

joytech_won 在 2018-2-5 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-12提供

     我再使用ADUM4160作USB隔离器使用的时候出现一个问题,不知道怎么解决还请帮忙。

 

     问题是这样的,板子上使用STM32F429的USB_FS的功能,并且设置为主,连接ADUM4160的上游(UD+,UD-),

 

     下游通过USB座连接键盘或者扫描枪。

 

     现在是这样的,SPU和SPD都拉高到3.3V,即设置为全速模式,不能识别全速模式的扫描枪,却可以识别低速模式的键盘。  然后把SPU和SPD都拉到各自对应的地上,即设置为低速模式,扫描枪和键盘都不能识别了。

 

     感觉和芯片手册上对不上,还请指导一二。

結果