EmmaChen

示例Demo展示ADP5091能源采集解决方案

EmmaChen 在 2018-2-8 建立的討論區
最後回覆由EmmaChen於2018-2-8提供

今天,想和大家聊聊关于智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案——ADP5091能源采集的一些问题。

 

ADP5091 是一款智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案,可转换来自PV电池或热电发生器(TEG)的直流电源。该器件可对储能元件(如可充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容和传统电容)进行充电,并对小型电子设备和无电池系统上电。

 

11.png

 

ADP5091主要用于直流输入从80m伏到3.3伏。直流输入来源可以是太阳能板、风力机、或者是压电发电、温差发电,这些发电来源的输出功率都是几百个m瓦,而ADP5091有内建快速冷启动功能,主要是针对输入功率从6u瓦到600m瓦的应用,这些再生能源通过ADP5091,将收集到的能量储存至可重复充电的电池裡。

 

可重复充电的电池种类可以是鋰电池/磷酸鋰铁电池/超级电容等,这些电池电压从3.2V到5V都有,ADP5091的充电截止电压为2.2V到5.2V,完全可以满足目前市场上常用的电池种类及应用。

 

22.png

 

上图Demo的主要系统架构为太阳能板或者是风力机的能源输入到ADP5091,因为太阳能在不同照度下会有各自的最大功率点,并且风能也有同样的特性,也就是在不同风速下一样有各自的最大功率点。因此ADP5091内部将最大功率点追踪,也就是把MPPT视为一个重要的特性,并且通过ADP5091将能源储存至磷酸鋰铁电池。

 

此方案使用的磷酸鋰铁电池电压为3.2伏,容量为2400 mAh。同时,ADP5091有监控电池电压的功能,以及对电池充电至饱合时截止电压的可设定功能。设定电池放电到最低电压时将ADP5091输出关闭,这样的功能主要是避免电池不必要的损坏,并且可以延长电池的使用寿命。同时,ADP5091的内部也有设置一个LDO可以提供输出1.5伏到3.6伏的电压,以及150m安培的电流给外部的MCU或是Sensor来使用。

 

综合以上的特性,可以找出相关的应用及市场,像是室内的应用有触碰式调光照明控制所用到的遥控器跟灯具,或是空气品质侦测(器)(PM2.5/有毒气体)等,(而室外的应用在地震感测器)而室外的应用有地震感测器或是边坡倾斜侦测器等,在发射端跟接收端就可以使用ADP5091能源采集IC,这样就能做到再生能源的利用,并为地球尽一份心力,达到永续发展的新契机。

 

P7[SI[X86I0_1JVN7FG0}UQ.png

 

本方案的优点是省电且不需要外接变压器来供应MCU或者是Sensor的电源、小型化、不占空间、IC整合度高、方便使用。欢迎大家跟帖探讨此方案~

 

观看视频了解ADI  ADP5091采集能量解决方案更多

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/Innovative-Line-Sensor.pdf

結果