EmmaChen

不要急着排斥DC-DC转换器!

EmmaChen 在 2018-2-11 建立的討論區
最後回覆由孙治国於2018-3-6提供

ADC横跨模拟和数字两个领域,普遍观念是将模拟域和数字域尽可能分开。这种方法的根源在于CMOS时代,电源域反弹引起模拟域的性能下降。因此,ADC评估板直到最近还有LDO,并且几乎全面禁止使用DC-DC转换器。人们认为,DC-DC转换器会引入开关杂散,破坏ADC测量结果。

 

另一方面,LDO则没有开关电路,但对PDN(电源输送网络)设计而言非常低效。我们的很多客户往往原样再使用我们的客户评估板,但对于LDO造成的低效率(包括电气和散热两方面)表示懊恼。更不用说BOM扩大引起的系统成本增加。我们以AD9680客户评估板的PDN为例来看看。

 

图一.png

图1:AD9680客户评估板的默认PDN

 

此PDN采用“最安全设计”方法处理GSPS采样,同时维持“最优”ADC性能。 我不同意让所有不同域保持这种分离水平的观念。相信我,我们确实要注意模拟域和数字域的分野,给予它们应有的尊重。但是,没有必要以“性能”的名义大刀阔斧地分离所有模拟和数字电源。在“DCDC转换器为GSPS ADC提供高效电源输送网络一文中,我讨论了通过精心设计和布局,我们仍能利用较少的BOM实现最优性能。对于系统中有多个高速ADC的设计人员,这能节省相当多的成本。简化PDN参见图2。

 

图二.png

图2:AD9680客户评估板的简化PDN

結果