已回答假定已回答

BIST测试是否正确

tanybin 在 2018-3-1 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-4-18提供

我的发送本振调整为2.4GHz,发送采样率设置为7.68MHz,在数字tx_data_port没有任何数据的情况下,从频谱仪上确实看到2.4GHz的信号。然后我将0x3F4寄存器设置为0x01。按照BIST的说明,等于在发送端加了一个240KHz的单音信号。然后用频谱仪查看,也确实在2.400240GHz上有一个谱线。但是我的疑问是,我觉得发送单音信号的时候,应该不会再有2.4GHz这个谱线了啊。为什么还会有2.4GHz的本振信号呢?是我理解错了,还是我测试错了?

我测试的频谱图如附件所示。一张是使能BIST的,一张是不使能BIST的。

附件

結果