已回答假定已回答

ADA4851-4带通滤波电路,自激振荡波形怎么消除?

Nostalgia 在 2018-3-6 詢問的問題
最後回覆由guorock於2018-3-13提供

ADI网站上的滤波器设计向导,我在里面设计了一个200K的带通滤波电路,参数设置和最后得到的电路图如下,运放没用LT6233,用的是ADA4851-4。

QQ图片20180305150726.png.thumb.jpg

QQ图片20180305150958.png.thumb.jpg

但是在做好板子以后,输入端用信号源输入了一个200K的正弦波(下图蓝色波形),在电路图中阶段D的输出(U2D输出)测到的波形如图中黄色部分,这是电路被输入的波导致振荡的缘故吧?该怎么消除?还是说这是板子的原因,跟电路图没什么关系?

IMG_3522.JPG

在整个电路的最后输出地方(U2A)得到的波形如下图,蓝色的波形是输入,黄色的的波形是输出。

IMG_3524.JPG.thumb.jpg

下图是我画的电路板,画的是4层板,R31的右侧是输入,OT2是U2D输出,OT3是U2C输出,OT4是U2B输出,JP3左引脚是U2A的输出。

QQ图片20180305153739.png.thumb.jpg

QQ图片20180305153540.png.thumb.jpg

QQ图片20180305153632.png.thumb.jpg

結果