已回答假定已回答

调试AD9364,输出的单载波最大功率只能到-12dBm,并且有很多杂散

Jess-J 在 2018-3-10 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-12提供

我正在调试AD9364,AD9364提供800MHz的本振信号,FPGA提供1MHz的数字基带信号,得到的801M单载波信号有以下两个问题:

 

1.最大输出功率只能到-12dBm,此情况是我将衰减设置为19dBm。当我将衰减设置为-dB时,输出功率为-34dBm,输出功率和衰减设置为什么不是线性关系呢?

 

2.输出的信号有很多杂散,见下图

734246535.jpg

希望各位赐教~

結果