已回答假定已回答

求教ADP2301样例电路中的电感作用

ybk1984 在 2018-3-14 詢問的問題
最後回覆由sinone於2018-3-20提供

在学习ADI给的范例中,遇到以下这个电路:

电源.bmp

该电路主要的功能就是电源转换,将+9V的输入电压转换成输出电压-2.5V,本人有一点不能明白,在该电路后面还要接一个电感和一个电容,这是为什么呢?在ADP2301设计手册中,没有出现过这两个器件啊!

谢谢您的帮助!

結果