EmmaChen

EDICON 2018,ADI 实力展示(干货持续更新中)

EmmaChen 在 2018-3-16 建立的討論區
最後回覆由EmmaChen於2018-3-21提供

EDI CON China(电子设计创新大会)是一个由产业推动的会议和展览,为设计工程师和系统集成商提供针对当今通信、计算、RFID、无线、导航、航空航天及相关市场的最新射频/微波和高速数字产品和技术信息。这项一年一度的盛事提供半导体、模块、印刷电路板和系统级的实用设计解决方案,欢迎大家亲身参与体验。

 

时间:3月20~22日

地址:北京国家会议中心

 

作为业内唯一针对通信、测试与测量仪器仪表、工业以及航空航天和防务市场应用提供完整微波与射频信号链解决方案的公司,ADI将携带RF、微波和毫米波产品组合亮相EDICON 2018。

 

到底是哪些产品呢?版主今天要提前爆料啦,感兴趣的小伙伴记得展会期间前往432号展位与 ADI 的工程师面对面交流。据说,展台还准备了实用又可爱的奖品给你们呢~

 

 

看点一:三大 Demo 现场 show

  • 集成DPD的射频收发芯片AD9375

     作为全球通信半导体技术的主要贡献者,ADI 推出屡获赞誉的 RadioVerse 技术和设计生态系统的最新更新,以简化并加速无线运营商和电信设备制造商的无线电开发,使其蜂窝基站从 4G 演进到 5G 网络。RadioVerse生态圈的最新产品AD9375具有哪些特性呢?欢迎前往432号展位一探究竟!

 

PS.为了深入了解该Demo,推荐您观看以下视频:

AD9371 宽带高度集成式RF收发器(Demo)

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5292350657001.html

 

AD9371 RadioVerse集成式RF收发器(评估板

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5066584065001.html

 

AD9375 DPD评估平台的演示

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5524390772001.html

 

Millimeter Wave 5G Signal Chain

http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5604221329001.html

 

 

  • 高精度时间数字转换器演示

ADI 长期在有线和无线时钟领域持续创新, 如何通过数字方式为 5G 应用提供满足严苛时间同步精度要求的解决方案呢?来432号展位寻求答案吧~

 

 

  • 基于SiGe&28nm CMOS的微波 5G 前端系统解决方案演示

ADI 为毫米波 5G 应用推出了基于 SiGe 和 28nm CMOS 工艺的、从基带到毫米波频段的完整链路解决方案,支持最大 1.2GHz 模拟带宽。ps.场演示,不容错过哦~

 

 

 

看点二:全新资料,了解不一样的 ADI

ps.这部分建议下载附件文档,可查看完整介绍哦

  • 完整的信号链覆盖,独特的算法和架构创新

该部分介绍的系统以技术领先优势和对客户的了解为核心——

✔ 创新无线电架构和算法

✔ 分立式和集成式无线解决方案,如何优化客户无线电架构

✔ 面向高级网络应用的业内一流的控制、时钟和电源技术

 

  • 一站式的射频开发环境,简化设计难度

主要介绍RadioVerse生态系统是如何为市场提供了领先的无线电技术,并通过鲁棒的设计环境支持,实现创新并加速产品上市时间。

 

 

  • 多样的解决方案和完整的信号覆盖,为您提供最优功能和性能的选择空间

这是一份了解业界最齐全的RF和微波产品系列的材料~

 

 

  • 诠释 1+1 > 2

Analog+Linear 在电源领域的长期积累和领先技术,可为您提供高性能、高可靠性的电源解决方案。

 

 

  • 基于28nm COMS技术的高速ADC/DAC

针对4G、5G无线通信基站应用,为软件无线电架构射频直采、以及多频段需求提供了更强大的产品支持,同时使毫米波5G等大带宽应用成为可能。

 

 

  • 针对5G应用量身打造的高档精时钟解决方案

ADI 针对 5G 应用,量身打造了AD9545家族,为5G的高档精时钟同步要求提供了解决方案。

 

看点三:三场演讲,刷新你对ADI的认知

大规模 MIMO 系统信号链的智能分割

主讲人:Thomas Cameron(ADI 通信业务部门首席技术官)

时间:3月20日15:00 - 15:40

地址:403会议室

 

使用 3D 电磁仿真工具,在前仿和后仿的过程中提高25Gbps SERDES 通道的信号完整性

主讲人: Kris Liu (高速混合信号产品工程师)

时间:3月20日12:05 - 12:25

地址:405会议室

 

用于 5G 毫米波无线电的射频技术

主讲人:Thomas Cameron(ADI 通信业务部门首席技术官)

时间:3月22日, 09:30 - 09:50

地址:会议室402 A/B

 

 

重点中的重点来了~

为了不给所有筒子留遗憾,我们准备于 3月21日下午14:30 来一场现场直播,将由 ADI 的工程师们为大家演示并深度介绍展台的 Demo 以及产品。据说直播期间还有福利哦~

 

直播请点击:http://www.moore8.com/courses/1916

QQ图片20180316144110.png

結果