EmmaChen

ADI 全新中文资料(2018 年 3 月)

EmmaChen 在 2018-3-19 建立的討論區
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2018-3-22提供

锵锵锵,最新中文资料合集终于来了!各位,久等啦~

 

系统方案精选

 

应用笔记

本应用笔记将讨论如何使用ADuCM3027/ADuCM3029处理 器的串行外设接口(SPI)与SD卡进行接口。

 

本应用笔记讨论过采样和求均值技术的优势,可将其应用 于ADuCM3027/ADuCM3029系统集成的12位ADC所采集 的样本。这种技术可减少处理器开销,从而降低任何具体 应用的能耗。

 

本应用笔记介绍ADI 串行外设接口(SPI)控制开关系列 中的先开后合式(BBM)切换特性,并说明了如何通过这 种BBM开关功能以及适当的外部接线来为给定应用构造所 需的多路复用器(mux)配置。最后还讨论了开关外部接线的性能考虑。

 

技术文章

噪声频谱密度(NSD)及其在目标频段内的分布,能够让其在数据 转换过程中更好的被滤除。 比较在不同速度下工作的系统,或者查看软件定义系统如何处 理不同带宽的信号时,噪声频谱密度(NSD)可以说比信噪比(SNR) 更为有用。它不能取代其他规格,但会是分析工具箱中的一个 有用参数指标。

 

本文介绍一种综合家用健康监测系统,其中包括一个基于视觉 的活动监测系统和一个生命体征监测系统,该系统的作用是监 视个人活动,同时能够在该人执行活动时监视其生命体征。可穿戴医疗技术与嵌入式视觉技术的整合(绑定)是实现真正家 用健康监测系统的关键。

 

对于设备信号输入和输出方面的困难,本质安全 (IS) 设备设计 师了然于胸。有些新技术拥有诱人的特性,可以使设计变得更小、 更简单、功耗更低、速度更快或者四者兼而有之,但是由于IS安 全标准的要求,我们根本不知道能否以及如何使用它们。

 

本文的目的是提供一个有用的实体系统,用于研究并最终评估/量化人的压力水平。

http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/A-Closer-Look-at-State-Of-Charge-and-State-Health-Estimation-Techniques-..._cn.pdf

本文考察基于库仑计数的SOC和SOH估计所用的算法。本文界定 了库仑计数的技术环境要求,并且概要阐述了SOC和SOH参数的 估计方法,具体说来有库仑计数法、电压法和卡尔曼滤波器法。

http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/Arc-Detection-Analysis-for-Solar-Applications_cn.pdf

本文说明了电弧检测需求的产生原因,对检测 方法进行分析,并提出了一种可能的解决方案来将电弧 检测集成到光伏逆变器设备和设施中。

 

模拟对话

 

在线研讨会

【讲义下载】惯性传感器助力运动物联网

 

 

视频

多个ADM1260器件可以相连,将电压时序控制器解决方案从10 V供电轨扩展至40 V。这可以通过使用一个片内总线和ADI Power Studio工具实现,该工具可将多个器件虚拟化为单一器件。

 

了解如何在工具上导入和运行蓝牙温度演示示例,并对IoTNode智能应用上的数据进行可视化处理。本视频假设您已经设置了入门指南视频中的工具和软件。

 

观看小组讨论节选,听ADI技术总监Dave Robertson畅谈开发创新产品,以显著影响我们的生活和工作方式,同时为推动经济发展发挥重要作用。

 

了解EVAL-ADICUP3029套件的内容以及如何设置并使用工具和软件,为自己的开发进程做好准备。此套件是一个面向物联网应用的基于Arduino的无线开发平台。

 

3月印刷资料

网络化电机控制解决方案 (/英文版)

ps.电子版请移步 ADI触摸屏测试解决方案    下载

 

 

如需领取印刷资料,请直接访问以下地址,查看可用资料

http://form.analogdevices.com.cn/adi_scm/login.php

 

账号:ADI

密码:Analog22

結果