已回答假定已回答

AD7172-4转换结果不稳定

weigu 在 2018-3-19 詢問的問題
最後回覆由wh6ic.99於2018-4-14提供

各位好:

      我使用AD7172-4芯片,REF+=3.3V,REF-=GND,采用Sinc5 + sinc1滤波,输出数据速度ODR=10次,参考寄存器选择REF_SEL0=00即参考为REF+和REF-,配置为差分采样模式。并且是连续采样模式。配置为24位。

     当我在AIN0和AIN1上都接3.3V时,采样的输出的值为0x00FFFFFF,并且很稳定,不会发生变化

     当我在AIN0和AIN1上都接1.8V时,采样的输出的值为0x00C1973X,其中X是一个变化值,变化范围很小,一般前后两次采样的值相差不过3,这是正常的,因为

 

但是,当我在AIN0上接3.3V,而在AIN1上接1.8V时,采样出来的值是0x00C17XXX,其中XXX是在不断的变化,但有时在某个数值如0x00C17A23时可以保持大约5秒钟不变,但多数情况都会在变化,并且在一段时间内采样出来的最大值和最小值之间相差大约0x300左右。

经过视示波观察1.8V和3.3V电压的稳定性,只有大约10mV的纹波,不知道这是什么原因?找了近一个月了,没有找到原因呢,谢谢,先多谢谢!

結果