已回答假定已回答

ADXL345 activity中断问题,无法进入

Andy54315 在 2018-3-22 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-4-23提供

@

最近在使用ADXL345,想使用ADXL345的activity中断功能,让单片机一直读取中断信号INT2,但一直无法进入activity中断,请高手指点!!!。

程序如下;

void Init_Int_ADXL345()

          Single_Write_ADXL345(DATA_FORMAT,0x0B);

 

          Single_Write_ADXL345(BW_RATE,0x0A);

 

          Single_Write_ADXL345(INT_ENABLE,0x00);   //先关 DATA_READY 中断

 

          Single_Write_ADXL345(THRESH_INACT,0x02);

 

          Single_Write_ADXL345(THRESH_ACT,0x02);

 

         Single_Write_ADXL345(TIME_INACT,0x02);

 

         Single_Write_ADXL345(ACT_INACT_CTL,0xAA); //设置为Y轴

 

         Single_Write_ADXL345(INT_MAP,0x10);  //把activity映射到INT2

 

          Single_Write_ADXL345(INT_ENABLE,0x10);  //打开 DATA_READY 中断

 

          Single_Write_ADXL345(POWER_CTL,0x28);

}

 

程序运行时,INT2一直是低电平,无论怎么摆PCB板都未触发中断。已经检查芯片焊接都没问题。如设置DATA_FORMAT为0x2B时,INT2则为高电平。

 

另请问一下ADXL345在进入activity中断后,是一直是高电平吗?需要单片机去手动复位中断吗?

結果