已回答假定已回答

关于ADF4356信号输出的问题

wzgllwk 在 2018-3-23 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-26提供

您好!

我在使用ADF4356芯片时,测得CREG1和CREG2引脚电压分别是0V和1.89V,但是datasheet中标注的是1.8V,如果没有达到电压的要求,对信号的输出是否有影响?还有就是基于这种情况下,配置了寄存器后,没有信号输出。。。所以想咨询一下,谢谢了~

結果