已回答假定已回答

ad9371使用问题

xia0912 在 2018-3-26 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-3-27提供

正在调试ADRV9371-W开发板,使用开发板提供的SD卡内的文件,加载FPGA和ARM程序,能够采集到数据,发射端口也有输出,

我想自己进行9371的开发,从github上下载了AD9371开发板的no-os  arm程序源码,和HDL文件源码,重新生成了vivado16.4下的FPGA工程,arm程序跑完后能够看到调试端打印的信息如下:

Please wait...

RX_XCVR initialization OK

TX_XCVR initialization OK

RX_OS_XCVR initialization OK

MCS successful

CLKPLL locked

AD9371 ARM version 5.1.1

PLLs locked

Calibrations completed successfully

RxFramerStatus = 0x0

OrxFramerStatus = 0x0

DeframerStatus = 0x21

dac_setup dac core initialized (122 MHz).

adc_setup adc core initialized (123 MHz).

Done

但就是采集不上来数据,在FPGA内加DEBUG查看高速口串转并输出的数据(就是uilt_ad9371_xcvr模块的rx0~rx3端口输出),正常情况下,当SYNC信号拉低时,AD9371应该输出的是CGS数据,但我看到的是乱的数据,

就像这样,这个肯定是不对的吧,不知道哪里出了问题,

哪位大神能帮我分析下是哪里没搞对,多谢了,

結果