已回答假定已回答

(已经等待了6个月有用回复的开发者,望速回)AD9826是否可用于处理频率为0.5MHz的CCD输出信号

EricCho 在 2018-3-27 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2018-4-23提供

你好:我需要将ccd器件的离散模拟信号OS(Typ 0.5MHz,max 1MHz)进行AD转换,要求AD分辨率16bit,请推荐一款AD芯片。

另外,我选择AD9826可以吗?如果可以的话有如下问题(如果不可以的话就不用回答了): 1.adcclk频率如何确定 2.sclk频率如何确定 3.寄存器应该在数据进行采样之前配置好吗?

結果