已回答假定已回答

ADA2200用作SPI模式时,相关参数应该如何设置?

LIGUOZHU 在 2018-4-1 詢問的問題

目前我使用ADA2200SDP-EVALZ,将ADA2200用作时域滤波器,输入INP信号为300Hz,INN与VOCM相连,给予CLKIN 9.6kHz的方波信号,设置使用BP1和BP2模式,目前遇到了以下几个问题:

1. 只连接GND和和片选线(置高),电源端出现电压,这个是为什么?

2.给予时钟信号时,在XOUT端检测到相同频率的方波,这个是否正常?

3.OUTP端没有信号设置,我现在可以确保信号和数据传输正常,只用到了VDD,GND,INP,INN,VOCM,OUTP,CS,CLKIN,SCLK和SDO几个管脚,是有管脚配置错误了吗?

4.我看好多回答都是让自己找相关的数据手册啥的自己看,但是我现在找不到问题的答案了,所以才来论坛专区问的,希望得到一个详细点的回答,谢谢谢谢

結果