已回答假定已回答

求产品推荐

Jack_Ye 在 2018-4-5 詢問的問題

各位专家好,得麻烦各位帮助我解决3个问题哈:

1:采集放大Vpp=10mv/20kHz的交流信号(可能包含检波、低通滤波),先整成全波再放大至Vpp=3V;

2:检测640kHz的信号源(用工字电感识别,治理还有一个小问题就是:电感量最大不能超过多少哈?);

3:需要进行实时电流/电压检测,将实时结果传送给MCU

 

以上问题之外还有一个最重要的能/功耗问题哈,因为是集成在一个对能/工耗要求需要最低的系统当中的!

 

综上,贵公司有哪些系列的产品适合呢?烦请告知哈

可以话,这是我的邮箱:305717785@qq.com

 

祝好!

結果