已回答假定已回答

AD7734遇到的两个问题1数值偏移2连续采样通道不对应

qianchen110 在 2018-4-9 詢問的問題

最近在使用AD7734做单端的0-5V电压检测,遇到两个问题希望大家看看。

1在检测过程中发现检测电压存在偏移,实际0.75v检测电压为0.74v,实际3.32检测电压3.31v,(其中0电压检测也是0)。差距在10-20mv之间。

上面的数据是我在初始channel conversion time寄存器为0x11时检测所得结果,改变该寄存器可以改变偏移值,但是必须要开启斩波若不开启则无法去除即使写入最大值0x7f也不行。若开启斩波写入0x88则误差小于1mv,但若写入最大值0xFF则会大于实际检测2-3mv。

我想请问这种情况是否正常?能否有更好的办法进行解决?

 

 

2通道配置完成后写入数据0x30,0x24,0x48开启连续读取连续转换,然后每次RDY低电平进行数据的读取,按照手册应该是循环0 1 2 3四个通道,但我检测到的数据并不规则有时连续返回两次同一个通过,或者越过一个通道。

请问是否是我的配置存在问题?

結果