已回答假定已回答

AD2S1210 SIN和COS输入电压

KevinCCC 在 2018-4-10 詢問的問題
最後回覆由KevinCCC於2018-4-24提供

Hi,

     我们想用AD2S1210来转换多摩川的TS2640N321E64旋变输出。

因为AD2S1210的输出EXC单端信号是4.0Vpp max,这样差分输出是8.0Vpp max,且带负载能力只有+-100uA,这样激励输出需要外加buffer并且加增益把输出电压抬高到差分18Vpp,才能满足AC 7Vrms的旋变输入要求。因为该旋变的变比为0.5,这样实际输出的sin和cos 差分信号输出是9Vpp。这样又不满足AD2S1210的输入信号要求。

     这里我们有几个疑问:

1. 规格书上写的AD2S1210 正弦余弦的输入2.3~4.0 Vpp这个是指差分输入的范围么?而激励输出的3.2~4.0 Vpp是指单端输出的范围么?

2. 在转换TS2640N321E64旋变输出时,我是否可以降低激励输出电压值,设置一个增益为1的buffer,使输入到旋变的激励电压为8.0Vpp,这样旋变输出的sin和cos差分信号输出为4.0Vpp,这样又能刚好落在AD2S1210的输入范围内。

3. 我看了demo板的原理图,对sin cos输入信号也是没有做处理直接通过RC网络输入到AD2S1210中,这样在使用DEMO板带这款多摩川旋变的时候是否会损坏芯片?

結果