已回答假定已回答

OP2177的两个通道的相位差问题

FlyingFox 在 2018-4-18 詢問的問題
最後回覆由FlyingFox於2018-4-20提供

我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好。

测试设备为B&K设备进行扫频测试。

问题:

     出现高频部分相位一致性差的问题,是什么原因引起的?是不是这款芯片本身的相位一致性就差一些?

     在运放选型时,需要看哪些指标,来确定频带内的相位一致性指标?

     有无仿真软件,可对ADI的运放进行前期仿真,了解其多路运放之间的相位一致性?

原理图和测试图如下

图1.png

2.jpg

結果