已回答假定已回答

ADFMCDAQ2评估板中FPGA例程数据处理

clearlove 在 2018-4-18 詢問的問題

在ADFMCDAQ2的fpga例程中,ADC9680采集数据达到250MHz,位宽128位,通过DDR3进行缓存,但是送给ARM的时候是100MHz,位宽64位,那么是否会出现数据丢失的情况(DDR3存储满的情况);同样,DAC9144从ARM获得的是100MHz,128位的数据,但是送至DAC的时候是250MHz,128位,这里面又是如何处理的?

結果