已回答假定已回答

AD8338 增益非线性问题

Eaeear 在 2018-4-21 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2018-4-23提供

AD8338的配置如图所示:

搜狗截图18年04月21日1648_1.jpg

直接用信号源加信号(200khz),输出接一个带通滤波器后用用示波器观察输出单端信号,发现最大动态范围只有56dB,控制电压继续增大时,输出反而变小了,换句话说就是当动态范围超过56dB时,增益随着控制电压的升高反而变小!!!

用示波器观察AD8338的输出,发现在增益比较大的时候 就已经饱和:1.5Vpp,猜测是干扰太大 信号叠加在干扰上被削 经过带通滤波器后有用信号反而变小。

为了确定干扰从何而来,将ad8338输入短路至地,观察单端输出,发现当控制电压到0.7V左右的时候就已经饱和,主要是一个20Mhz的干扰。

5V供电是一台直流稳压电源经过ADM7171稳压后的。

用过这个芯片的朋友说下这个芯片的动态范围实际有多少

麻烦大神们帮忙分析分析,谢了!

結果